Jaký typ mechanického těsnění je vhodný pro mé aplikace?

Průmyslová čerpadla Grundfos mohou být vybavena širokou škálou mechanických těsnění. Jako základní je poskytováno mechanické těsnění vhodné pro obvyklé použití s vodou a pro čerpání určitých chemikálií. Nicméně některé specifické aplikace vyžadují jiné materiály pro těsnící plochy nebo O-kroužky nebo expanzní vlnovce, než se používají u standardních mechanických těsnění. Proto Grundfos nabízí mnoho mechanických těsnění v kombinaci s různými materiály pro kluzné plochy.

Mechanická těsnění se vybírají na základě několika faktorů, jako je tlak, teplota, chemická odolnost, přítomnost abrazivních částic a viskozita čerpaného média. Pokud potřebujete pomoci při výběru vhodného mechanického těsnění pro příslušnou aplikaci, prosíme kontaktujte svého nejbližšího autorizovaného prodejce průmyslových čerpadel Grundfos.