Jak se chová čerpadlo MQ v případě provozu nasucho?

Pokud motor běží, průtok je menší než 0.07 m³/h a tlak je nižší než tlak nastavený na tlakovém spínači, spustí se alarm provozu nasucho. Pokud tento stav trvá déle než minutu, spustí se alarm a vypne se motor. Potom se bude čerpadlo MQ pokoušet nastartovat každých 30 minut. Pokud není dostatek vody po 24 hodinách, znamená to, že všechny pokusy o opětovné nastartování selhaly, bude třeba čerpadlo nastartovat ručně. I v případě alarmového stavu je možné čerpadlo vždy ručně vypnout a zapnout stisknutím vypínače ON/OFF.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati