Jak nainstaluji podvodní kabel?

Před instalací podvodního kabelu na motor se musíte ujistit, že je zásuvka kabelu je čistá a suchá. Pro snadnou instalaci je třeba obalit gumové části zásuvky kabelu nevodivou silikonovou pastou. Šrouby, které drží kabel na místě, musí být utažené následujícími utahovacími momenty:

MS 4000: 2.0 Nm

MS 402: 2.0 Nm

MS 6000: 4.0-5.0 Nm

MMS 6000: 10 Nm

MMS 12000: 15 Nm


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati